我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION8650通过面板修改参数时,可以进入参数设置项,但是无法选择并更改参数,为什么?(适用ION8600及ION8650)
问题描述:
ION8650通过面板修改参数时,可以进入参数设置项,但是无法选择并更改参数,为什么?(适用ION8600及ION8650)

所属产品线:
ION8650

解决方法:

用户所购买的仪表带有硬件锁保护功能,核对产品订货号中安全性部分的代码,如下所示:

带硬件锁的仪表,需要用户打开ION8650仪表的前面罩,然后点击表盘左侧的“Test Mode”按键切换至Test mode,然后长按Alt/Enter键进入设置界面,修改参数并保存退出后按“Test Mode”按键退出测试模式。