我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION8650被锁定在测试模式如何解锁设置
问题描述:
ION8650被锁定在测试模式如何解锁设置

所属产品线:
ION8650

解决方法:

ION8650现在在hardware lockled 模式下。

ION8650有两种模式:正常模式和测试模式。

当表计不处于hardware lock状态时,只要密码正确,正常模式时,所有的参数都可以在前面板上设置;当表计处于hardware lock状态时,正常模式时,只能设置COM setup 目录下的基本通讯参数,也即在hardware lock状态时,您必须进入TEST 模式里设置表计的其他参数。

Hardware-lock 安全选项:hardware-locked 安全选项是表计的一个可选功能,用于锁定ION在特殊的计费模式先而不允许客户修改参数, hardware lock 状态时出厂设置的。在该状态先如果要更改参数,需要将表计设置为TEST模式。必须首先去掉表的外罩,才能设置为TEST模式,软件无法进入测试模式。测试按钮请见下图: