作为电能提供者,如何设置ION8650仪表的“分时计费”(Time of Use)?
问题描述:
作为电能提供者,如何设置ION8650仪表的“分时计费”(Time of Use)?所属产品线:
ION8650解决方法:
一般来说,电力系统的用户不会用到ION8650仪表的Time of Use功能,但是供电部门(Power Provider)基本会用这个功能。
此功能不能在仪表的前面板上进行设置,可以通过ION Setup工具来设置。
第一步:打开ION Setup软件的“设置助手”
第二步:选择“Revenue > Time of Use”
第三步:从列表中选择一个Time of Use程序,然后点击编辑
第四步:根据Time of Use精灵来配置程序,最后点击“发送”把程序保存至仪表。

是否有帮助?