我们今天能为您提供什么帮助?

ION8600辅助供电交直流通用产品,辅助电源线插头上并未标注直流+,-?

问题描述:
ION8600辅助供电交直流通用产品,辅助电源线插头上并未标注直流+,-?

所属产品线:
ION8600

解决方法:

插头是交流产品,并不适用直流供电,如果是直流供电,需要直接接线。
尽管除接地线外,交流和直流供电并没有方向定义,但从安全方面考虑,直接接线建议遵循以下说明:接地线通常为绿色;如果其他两根线为黑色(红色)和白色,黑色(红色)为L,白色为N;如果其他两根线为棕色和蓝色,棕色为L,蓝色为N