我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
iC65和C65的过压附件过压范围是280AC+-5%,那可否直接用380VAC来检验过压?
问题描述:
iC65和C65的过压附件过压范围是280AC+-5%,那可否直接用380VAC来检验过压?

所属产品线:
iC65; C65

解决方法:

对于M9的MV来说,可以。从下图可以看出,在400VAC以内完全可以,而且电压越大,脱扣时间越短。

对于A9的iMSU来说,也可以,从下表可以看出,400V时候的动作时间是0.07~0.2s,且400为额定绝缘电压,超过了400V之后就不行了: