我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ISFT有哪几种安装方式和接线方式?
问题描述:
ISFT有哪几种安装方式和接线方式?

所属产品线:
Fupact ISFT

解决方法:

ISFT的安装方式:导轨安装(ISFT100)、固定在母排上(ISFT160~630)、底板安装(ISFT100~630)(如下图):

ISFT的接线方式:通过电缆接线(ISFT100~630)、通过挂钩连接至母排(ISFT160~630)、通过螺栓连接至母排(ISFT160~250)(如下图)。

电缆接线

通过挂钩连接至母排

通过螺栓连接至母排