我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ISFT系列熔断器式隔离开关如何实现母排安装?如何选型?
问题描述:
ISFT系列熔断器式隔离开关如何实现母排安装?如何选型?

所属产品线:
Fupact ISFT

解决方法:

ISFT100无法实现母排安装;ISFT160-630可以通过选用带有母排安装附件的完整产品来实现。
其中:
ISFT160通过螺栓或挂钩安装于60mm母排;
ISTF250通过螺栓或挂钩安装于60mm/100mm母排(通过螺栓只能安装于60mm母排);
ISFT400/630只能通过挂钩安装于60mm/100mm母排。
选型方式如下:

型号 带母排安装附件的完整产品订货号
螺栓连接60mm母排 挂钩连接60mm母排 挂钩连接100mm母排
ISFT100 —— —— ——
ISFT160 49805 LV480763 ——
ISFT250 49814 LV480765 49815
ISFT400 —— 49820 49821
ISFT630 —— 49826 49827

注:目前仅有LV480763和LV480765可以正常订货(2013.08.01)。