问题描述:
通过TeSys GV4 APP对两台TeSys GV4设备进行配置克隆时,对两台TeSys GV4设备有什么要求?所属产品线:
TeSys GV4电动机断路器解决方法:
进行配置克隆时,两台TeSys GV4设备必须满足:
(1)两台TeSys GV4设备型号相同;
(2)两台TeSys GV4设备的电子脱扣器上面的旋钮设置(脱扣等级及Ir整定值)必须一样,且旋钮设置已经生效(通过重新上电)。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
进行配置克隆时,两台TeSys GV4设备必须满足:
(1)两台TeSys GV4设备型号相同;
(2)两台TeSys GV4设备的电子脱扣器上面的旋钮设置(脱扣等级及Ir整定值)必须一样,且旋钮设置已经生效(通过重新上电)。
是否有帮助?