我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器可以在外加远程面板的情况下,与PLC进行 Modbus通讯吗?
问题描述:
ATV320可以同时使用远程图形终端并且和PLC进行 Modbus通信吗?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

不可以,Modbus是主从形式的,只能有1个主站,变频器只能作为从站,只能接受指令,HMI和PLC都需要发送指令,都是主站,所有不能同时使用HMI和PLC。

ATV61、ATV71、御程等系列可以同时使用中文面板和Modbus通信是因为变频器有两个独立的Modbus通信口,从物理上就是独立的。