我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器在使用端子加减速功能时,给定通道1没有这一选项,此时401该如何设置?

问题描述:
ATV310变频器在使用端子加减速功能时,给定通道1没有这一选项,此时401该如何设置?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310在使用端子加减速功能时,给定通道1没有“端子加减速”选项,此时401改为01、183均可以,同时506.0=L*H、506.1=L*H。