问题描述:
ATV312用SPD3显示速度时,哪些情况会显示65.54,并锁定?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312用SPD显示速度时,以下情况会显示65.54,并锁定:
1.如果 [ 比例系数显示 ] (SdS) > 10,并且 [ 比例系数显示 ] (SdS) x [ 输出频率 ] (rFr) > 65535;
2.固件版本为V5.1IE56_c以前的变频器,电机输出频率(rFr)显示为负值。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV312用SPD显示速度时,以下情况会显示65.54,并锁定:
1.如果 [ 比例系数显示 ] (SdS) > 10,并且 [ 比例系数显示 ] (SdS) x [ 输出频率 ] (rFr) > 65535;
2.固件版本为V5.1IE56_c以前的变频器,电机输出频率(rFr)显示为负值。
是否有帮助?