我们今天能为您提供什么帮助?

ATV320与ATV312的应用功能差异有哪些?

问题描述:
ATV320与ATV312的应用功能差异有哪些?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320与ATV312的应用功能差异有:

功能 ATV312 ATV320
反转
反向禁止
速度环参数
宏配置
I/O 多分配
2/3 线控制
自由停车
快速停车
斜坡停车
斜坡切换
减速斜坡自适应
直流注入制动
给定切换
隔离模式(命令和参考值)
给定运算
寸动
预置速度
制动逻辑控制
高速提升 -
绳索松弛 -
负载测量 -
加/减速
在给定值附近加/ 减速 -
第二电流限幅
转矩限幅 -
主/从 -
跳转频率
PID调节器
内部PID给定
预设PID给定
预测的PID速度给定 -
休眠/唤醒
飞车重起动
自动重起动
限位开关
传感器定位 -
线路接触器控制 -
输出接触器控制 -
摆频控制 -
参数组切换 -
多电机,多设置
安全功能 -
ATV Logic -