在SoMachine 软件中TM258功能块 EXPERTSetParam 的参数EXPERT_PARAMETER_TYPE 中 EXPERT_REFLEX (0和1) 意义是什么?
在SoMachine 4.2软件中TM258 的高速计数模块EXPERTGetParam和EXPERTSetParam 都有参数EXPERT_PARAMETER_TYPE,其中反射模式EXPERT_REFLEX0和EXPERT_REFLEX1的含义如下:
下表列出的是来自 EXPERT_PARAMETER_TYPE 的参数,在程序运行过程中可以读取或修改这些参数:
参数 描述
EXPERT_MODULO 获取或设置 HSC 的模数值
EXPERT_THRESHOLD0 获取或设置 HSC 的阈值 0 值
EXPERT_THRESHOLD1 获取或设置 HSC 的阈值 1 值
EXPERT_THRESHOLD2 获取或设置 HSC 的阈值 2 值
EXPERT_THRESHOLD3 获取或设置 HSC 的阈值 3 值
EXPERT_REFLEX0 获取或设置专用功能的输出 0 反射模式
EXPERT_REFLEX1 获取或设置专用功能的输出 0 反射模式
实验发现:EXPERT_REFLEX的值就是在hscmain配置间隔中的设置。
每一个范围REFLEX_0_value 的值和EXPERT_REFLEX0(dint)的位对应,EXPERT_REFLEX1一致,方向是最大的范围是高位,最小范围是低位,从TH3到TH0,如上图所示:
EXPERT_REFLEX0值(红色部分,从下往上)为 2#10001 = 17 ;
EXPERT_REFLEX1值(蓝色部分,从下往上)为 2#11010 = 26 ;
是否有帮助?