somahcine 后配置文件 修改ip和串口
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
win7 安装目录 如下 C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\SoMachine Basic\Firmwares & PostConfiguration\PostConfiguration\add_change\usr\cfg
文件夹中有一个Machine.cfg的文件,即是后配置文件

设定ip地址,拷贝到sd卡的usr\cfg(这个文件夹需要新建) 里面
新建script.cmd 键入Download "/usr/cfg/Machine.cfg" 保存后 sd卡插入plc(断电后插入)
实验结果后配置文件优先级最高,应用程序里设置的ip地址,或使用 %s33 %sw33~38临时修改ip,都在plc有了后配置文件后失效。并且%sw98~100显示后配置设置是否生效,也可以在试运行--控制器信息里看到,如下



试过串口通讯的后配置文件设置,只能设置控制器作为从站的配置,并且download到plc里没有生效。
是否有帮助?