我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
tm258 可以建立的任务个数是多少?
所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

最大任务数

可为 Modicon M258 Logic Controller 定义的最大任务数为:

  • 总任务数 = 20

  • 循环任务数 = 4

  • 自由运行任务数 = 1

  • 事件任务数 = 8

  • 外部事件任务数 = 8


自由运行任务特别注意事项

没有固定持续时间。在自由运行模式中,每次任务扫描都在上次扫描完成时以及系统处理一段时间后(自由运行任务总持续时间的 30%)开始。如果由于其他任务中断而使系统处理周期减少到不足 15% 且时间超过 3 秒,则会检测到系统错误。

注意: 在有高优先级且耗时的任务运行时,不应在多任务应用程序中使用自由运行任务。这样做可能会触发任务看门狗超时。您不应将 CANopen 分配给自由运行任务,而应将 CANopen 分给给循环任务。