我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM5SAI6TH 如何判断外部断线,以便可以禁止控制外部设备动作
所属产品线:
工业机械自动化控制器(PLC)

解决方法:


如上图,对于此模块有6个通道,前4个通道对应一个IB字节;后面2个通道对应一个字节;

字节的第1和第2位 的组合 如果都是1,则表示通道断线;如果都是0,则有错误;如果是01则超低限;如果是10则表示超高限;

这样既可以判断是否通道断线,对于有些客户现场温度补偿的环境不好导致即使断线,通道值还是在0和最大值之间跳动,那么就可以用以上的状态字来判断禁止设备频繁动作。