FA349577
FA349577
我们今天能为您提供什么帮助?
M218 Modbus IOScanner方式通讯,波特率最高可设置为多少?
问题描述:
M218 Modbus IOScanner方式通讯,波特率最高可设置为多少?
所属产品线:
Modicon M218
解决方法:
该串行线路由于协议,波特率被限制到“38400” 。
首次发布日期:
2018/5/23
修订日期:
2021/12/14
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M218
探索更多
范围:
Modicon M218