我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M200后备电池的备用时间和寿命是多少?
问题描述:
M200后备电池的备用时间和寿命是多少?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

1.备用时间在最高温度 25 °C (77 °F) 的条件下至少可以使用三年。温度越高,备用时间越短;

2.电池寿命在最高温度 25 °C (77 °F) 的条件下可以使用五年。温度越高,寿命越短;