FA349584
FA349584
我们今天能为您提供什么帮助?
购买M200系列控制器时是否配备了电池?
问题描述:
购买M200系列控制器时是否配备了电池?
所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器
解决方法:
M200
在购买时,本身不带外部电池。若需要,则须单独购买,型号为
TMARBAT1
。
首次发布日期:
2018/5/23
修订日期:
2021/12/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器
探索更多
范围:
Modicon M200可编程控制器