我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全继电器XPSAPF用XPSAR替换有何区别?
问题描述:
安全继电器XPSAPF用XPSAR替换有何区别?

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

XPSAR从功能上可以功能替代XPSAPF,可根据下表替换。

供电电压

老型号

新型号*

24VAC/DC

XPS-APF5142

XPS-AR311144

48VAC/DC

XPS-APF5342

115VAC

XPS-APF3442

XPS-AR351144

230VAC

XPS-APF3742

XPS-AR371144

它们之间的区别主要有:

1.     外观尺寸不同:XPSAPF 尺寸为 90*77.5*120(宽,高,深,mm);XPSAR 尺寸为90*99*114(宽,高,深,mm)。

2.       XPS-APF可以用于急停,限位开关,双手控制台,安全地毯的监控,XPS-AR可以用于急停,限位开关,安全光幕的监控。

3.     安全输出通道不同:XPSAPF有6个N/O安全输出,1个N/C安全输出, 2个固态输出;而XPSAR有7个N/O安全输出,2个N/C安全输出,4个固态输出。

4.     端子功能、接线端子定义有区别,详见下图描述。

具体端子对比如下:

接线端子图对比如下: