我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何使用Somove进行自整定?
所属产品线:
SoMove

解决方法:

使用Somove进行自整定的条件如下:
1.变频器和Somove处于联机状态;
2.变频器处于RDY状态;
3.电机没有运行,和变频器连接电缆没有断开;
4.Somove控制面板激活;
5.变频器没有处于自整定状态;
6.电机铭牌参数已经正确输入。
以ATV930变频器为例,进行自整定的操作如下:
1.Somove和变频器进行联机,联机后Somove软件界面如下,打开命令面板并激活,见下图红圈处;


2.点开设备菜单,找到自整定菜单(Autotuning),会发现执行自整定选项处于激活状态,如下图所示,这时候点击该按钮就可以进行自整定了。


其它系列变频器操作和以上类似。