我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器PID自动、手动切换,如何实现手动给定源为Modbus或图形终端直接调频?
问题描述:
ATV610通过PID调节,利用自动手动切换,如何实现手动给定源为Modbus或图形终端直接调频?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器使用PID自动/手动切换功能时,需要手动直接通过Modbus或图形终端调频,不走PID控制,可以通过切换给定通道实现。PID自动控制走的是参考频率通道1(FR1)路线,且PID控制优先级高于参考频率通道1(FR1),PID反馈激活后,PID控制优先;手动控制可以切换到参考频率通道2(FR2),将参考频率通道2(FR2)设置为Modbus或图形终端,当激活参考频率通道2后,PID自动控制将无效。

详细的流程图如下: