VW3A1111面板如何更新语言包?
问题描述:
VW3A1111面板如何更新语言包?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
高级图形终端VW3A1111自带Mini USB接口,可以将其连接到电脑上,将相应的语言文件更新。步骤如下:
1、下载VW3A1111的语言包文件:语言包文件的下载链接
2、将Languages_for_VW3A1111_Advanced_graphic_display_terminal_**.zip,另存入电脑,并可展开为:

3、在LANG文件夹中,有25种语言文件和一个字体文件,均以ums为后缀。VW3A1111面板中最多可以同时安装10种语言,可以根据需要保留文件夹中所需要的语言。比如中文和英文,删去不需要的语言,但是Font.ums必须保留。

4、将语言包安装到高级图形终端:将VW3A1111的Mini USB插口,即图形终端下面的右方11号口,通过USB-Mini USB电缆连接至电脑,它即成为电脑的一个USB终端。

5、文件夹中包含内含若干个子文件夹:其中 PRTSCR储存的是截屏文件,DRVCONF储存的是变频器参数配置文件,LANG和KPCONF为语言有关的文档。将文件夹中的LANG和KPCONF两个文件夹删掉,将电脑上的LANG和KPCONF文件夹拷贝到高级图形终端。

这样,VW3A1111里的语言包就更新到当前最新了。
是否有帮助?