ATV630、ATV930变频器如何恢复出厂设置?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何恢复出厂设置?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
操作步骤:
1.访问[文件管理]FMt-→[ 出厂设置]FCS-→[ 配置源] FCS,选中[宏配置]INI;
2.访问[文件管理]FMt-→[ 出厂设置 ]FCS-→ [ 参数组列表 ] FrY,选中[全部]ALL;
3.访问[文件管理]FMt-→[ 出厂设置 ]FCS-→ [ 恢复为出厂设置 ] GFS,按一次ok键,根据提示再次确认即可。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?