ATV630、ATV930变频器误改了“HMI波特率”参数,导致面板与变频器无法连接如何处理?
ATV630、ATV930变频器误改了“HMI波特率”参数,导致面板与变频器无法连接,可以按照以下方法处理:
方法一、如果端子排侧Modbus VP12S口的波特率未被修改,可以用网线将面板连接至控制端子排侧Modbus VP12S口。
进入变频器菜单6通讯---6.1通讯参数--Modbus串行连接--HMI Modbus--Modbus 2端波特率(图形终端波特率),将Modbus 2端波特率改为19200。修改完成后,变频器重新上电,面板即可正常显示。
如果面板连到端子排侧Modbus VP12S口的波特率也显示无法连接,还可以使用以下方法:
方法二、如果有Modbus通讯或其他通讯连接正常的话,通过通讯修改“HMI波特率-TBR2”的值(地址6023)。
对地址6023写值32(十进制),即将Modbus 2端波特率改为19200;然后对扩展控制字CMI(地址8504)写16#02,将参数保存至EEPROM;再对CMI(地址8504)扩展控制字写16#00。修改完成后,变频器重新上电,面板即可正常显示。
方法三、如果有Modbus通讯或其他通讯连接正常的话,还可以通过通讯使变频器恢复出厂设置来恢复波特率。
对FRY(地址3022)写16#01,即选择全部参数复位;然后对扩展控制字CMI(地址8504)写16#03,变频器恢复出厂,并将相关配置保存至EEPROM;再对CMI(地址8504)扩展控制字写16#00。操作完成后变频器重新上电,面板即可与变频器正常连接。
方法四、通过SoMove软件,用电脑连接变频器的Modbus VP12S口或Ethernet口。具体联机方法参见视频:SoMove连接变频器的方法
点击“参数列表”---点击“端口 Modbus'串行”---修改“TBR2 图形终端波特率”为19200 ( 英文路径:Parameters List---Port-Modbus Serial---Modbus SL---Modbus HMI---TBR2,将TBR2设置为19200)。修改完成后,变频器重新上电,面板即可正常显示。

备注:还可以用串口调试工具连变频器。通过以太网连接,可使用IPV4或IPV6;通过Modbus串口连接,需要知道变频器上串口的波特率;后续操作同方法二和方法四。
以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?