我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器如何修改显示的参数?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器如何修改显示的参数?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

可以在我的偏好-客户自定义里面设置.具体情况如下:

进入8我的偏好,然后找8.4客户自定义.

修改显示屏类型:显示的参数在屏幕中间,可以有4种不同的显示类型-数值显示/条线图显示/列表显示/声量计,其可以选择的参数数目分别为2/2/5/1个.显示屏类型中的类型和MPC可以通过F1和F2功能键进行切换. 下图为列表显示的示例.

修改参数行选择:显示的参数为屏幕第一行的第二个和第三个,最多只能选择2个参数.

下图中间为出厂设置显示值,右边为修改后的显示值.

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。