我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71本体支持哪些通讯协议?

问题描述:
ATV61、ATV71通过modbus和Canopen通讯时如何接线?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61、ATV71本体上有2个RJ45口,其中前面板上的RJ45 连接口支持Modbus通讯协议,可以用于 Modbus通讯、图形显示终端或SoMove,另一个接线端子附近的RJ45口支持CANopen和Modbus通讯,可以用于CANopen通讯、Modbus通讯或SoMove。