我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器频率给定的最小值~最大值对应的电机频率是否为LSP~HSP设置的值?

问题描述:
变频器ATV61,ATV71频率给定的最小值~最大值对应的电机频率是否为LSP~HSP设置的值?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

这个是不一定的。
ATV61/71的IO菜单内有个参数[给定模板](bsp),是可以更改给定最小值、最大值与电机输出频率的对应关系。
①在bsp默认的设置下(即bsp设置为[标准](bsd)),
频率给定的最小值~最大值对应的电机频率为LSP~HSP所设置的值。
1.jpg
②当bsp设置为[基带](bls),
频率给定值在0至LSP之间时,电机频率始终为LSP。
2.jpg
③当bsp设置为[静带](bns),
频率给定值在0至LSP时,电机频率始终为0。
3.jpg
④当bsp设置为[0%静带](bnso)
频率给定值在0时,电机频率为0。
其他时候的对应关系与bsp设置为bsd时时一致的。
4.jpg