我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器给定转矩控制时会一直工作在转矩控制模式吗?
问题描述:
ATV71变频器给定转矩控制时会一直工作在转矩控制模式吗?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

不一定,变频器工作在哪种模式下和正静带、负静带的设置有关系:实际速度在速度给定+正静带和速度给定-负静带之间是转矩控制。当速度达到下限或上限时,变频器自动跳转到速度调节模式并保持此极限速度。因此所调节的转矩不再保持,可能会发生如下两种情况:

1 如果转矩恢复为所要求的值,变频器会返回转矩控制模式。

2 如果转矩在可设置的时间周期结束时没有恢复为所要求的值,变频器就会切换到故障模式或报警模式。