ATV71变频器能否通过集成的Canopen接口连接PC进行调试?
问题描述:
ATV71变频器能否通过集成的Canopen接口连接PC进行调试?所属产品线:
ATV71变频器解决方法:
ATV71变频器使用USB转Can的设备,可以通过集成的Canopen接口连接PC,通过SOMOVE软件对变频器进行调试。
方法如下:进入Somove界面后,单击【Edit connection】,然后在弹出的对话框中选择Canopen连接的【Advance】,然后在地址表中选择【USB-to-CAN】,最后设好通讯波特率即可。

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。