我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器做小电机测试,为什么无法将“输出缺相”(OPL)设置为No?

问题描述:
ATV71变频器做小电机测试,为什么无法将【输出缺相】(OPL)设置为No?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

当宏配置设置为【提升】,也就是如果制动逻辑控制被设置,【输出缺相】(OPL)就会被强制为Yes,找不到No选项。将【制动分配】(BLC)分配为未设置,才能把【输出缺相】(OPL)设置为No。