我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器双极性输入控制的接线和参数设置?

问题描述:
ATV71双极性输入控制的接线和参数设置?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71的AI1可以支持双极性输入,如果要使用双极性输入,请按照下面接线和参数设置:

1.接线:如下图所示:

当输入信号2线差分信号时,即一根为0V参考信号,另一根为可变正负的偏差信号,可变信号接AI1+,则0V接COM,AI1-与COM短接。

当输入模拟量信号是3线差分时,则参考信号0V接COM,正偏差信号接AI1+,负偏差信号接AI1-。注意:变频器出厂时AI1-和COM端子间有短接片,先拆掉此片。

2.参数设置路径: 1.变频器参数--1.5输入/输出设置--AI1设置:AI1类型修改为电压+/-