我们今天能为您提供什么帮助?

VW3A8306RC与VW3A8306R的区别?

问题描述:
VW3A8306RC与VW3A8306R的区别?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

在使用极化时(即+、-极电位差偏离平衡电位时),应选择一个阻容(RC)型线路端接器(R = 120Ω,C = 1 nF),即VW3A8306RC;不使用极化时(即+、-极电位差接近平衡电位时),应选择一个电阻(R)型线路端接器(R = 150Ω),即VW3A8306R。