我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器宏设置里选择“起重提升”后,为什么不能修改R2继电器的设置?

问题描述:
ATV71变频器宏设置里选择“起重提升”后,为什么不能修改R2继电器的设置?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71启用“起重提升”宏以后,R2被自动分配为“制动分配”功能,此时在IO菜单下的“继电器R2分配”参数里无法修改功能;需先进入“1.7[应用功能]”菜单,再进入“制动逻辑控制”菜单然后找到“制动分配”参数,将该参数修改为未设置,然后在IO菜单里才可以修改R2继电器的功能。