我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71变频器的“输入接触器命令”功能的如何设置?
问题描述:
ATV71变频器的“输入接触器命令”功能的如何设置?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

设置ATV71变频器的“输入接触器命令”功能是在【1.7 应用功能】(FUn-)下的【输入接触器命令】(LLC-)中,将【输入接触器分配】(LLC)选择成逻辑输出或控制继电器;

将【变频器锁定分配】 (LES) 中选择成LI1-LI6,或扩展IO卡的输入点以及通讯输入控制子的位,当此位输入为 0时,锁定变频器输出。
【输入电压超时监测】 (LCt)用来检查在设置时间内接触器是否正常吸合,如果接触器没有正常动作,变频器会报LCF线路接触器故障。