我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器的脱扣单元怎样安装?

问题描述:
NSX断路器的脱扣单元怎样安装?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

对于一次安装:

1,先分闸,然后合闸;按断路器上红色的Trip按钮,使断路器脱扣。
2,打开断路器的前面罩,对于NSX100-250A的断路器配MIC5/6脱扣器的情况,应先装SDE适配器;将SDE适配器垂直插入,然后把螺丝固定。

3,装上脱扣单元。

4 ,对于限力矩螺钉安装系统: 限力矩螺钉可以保证正确的安装方向和所需的紧固力矩,无需力矩扳手。将限力矩螺钉拧断则安装到位;将断掉的部分丢弃。

对于二次安装:二次安装时由于没有限力矩螺钉,要使用力矩扳手,紧固力矩100-250A时为5.5N.M,400-630A时为7.5N.M。将前面盖盖好并用螺丝固定。

检测: 将断路器先分闸,然后合闸,接断路器下面的Vigi脱扣,断路器脱扣。脱扣单元安装正确。