我们今天能为您提供什么帮助?

NSX的漏电模块计算热损耗3极与4极的区别?

问题描述:
NSX的漏电模块计算热损耗3极与4极的区别?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

在计算NSX的漏电模块热损耗时,与L1和L2相比,N和L3穿过互感器可以产生更高的功耗(如下图)。所以在计算总功耗时,三极断路器应使用L1、L2和L3,而四极断路器应使用N、L1、L2和L3,必须一方面区分N和L3,另一方面区分L1和L2。