我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX电流互感器模块怎样选择?
问题描述:
NSX电流互感器模块怎样选择?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX断路器的电流互感器模块有两种:

第一种:电流互感器模块(无电压输出功能)

第二种:带电压输出的电流互感器模块

第一种只有电流输出的功能,将电流信号传到远端的电流表上。

第二种既有第一种的功能也有电压输出的功能,给用户提供了电压和电流两种信号。其中电压输出的阻抗为3500欧姆,最大电流为1毫安,容量为3.5W。而且第二种模块还具有可自动复位的内置保护,电压输出端只能用于测量,不为显示设备供电。
接线图如下:

注意:如果电流输出端没有接设备,一定要将电流出线端子短接。