我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350 SETUP MODE如何设置?

问题描述:
PM5350 SETUP MODE如何设置?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

PM5350-"SETUP"中“CONTROL MODE”-"EXTERNAL OR ALARM";“BEHAVIOR MODE”-"NORMAL",此时继电器输出的为ON,需要通过外部的PLC或控制器发出OFF指令来改变输出。