我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350电表中PF的显示包括“True”和“Disp”,请问这两个显示的含义有什么区别?

问题描述:
PM5350电表中PF的显示包括“True”和“Disp”,请问这两个显示的含义有什么区别?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

“Disp”是指相移功率因数值,即指在电表基波设置值的基础上得出的无功功率与有功功率的功率因数计算值,而“True”是指真实功率因数值,即在包含谐波的环境下,总的无功功率与有功功率的功率因数的计算值。一般情况下“True”<“Disp”。