我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何理解PM表计的“需量”测量参数?
问题描述:
如何理解PM表计的“需量”测量参数?

所属产品线:
PM5000

解决方法:

需量是固定设定时段内的平均功耗(通常为功率或电流)的度量。通过测量的需量值,可以了解到这条线路的平时负荷,最大的功耗值,以及发生最大功耗值(即最 大需量值)的时间,以便供电局了解客户的用电需求,合理的分配电能。一般需量的统计是由供电局从用户侧安装的由供电局认可的表计来读取的。
测量仪可以测量瞬时功耗并能够使用各种方法来计算需量。对于PM表计系列,如PM800、PM5000系列,可以检测功率需量和电流需量。