PM5000系列语言怎么设置为中文?
问题描述:
PM5000系列语言怎么设置为中文?所属产品线:
PM5000解决方法:
1、 按右键,直到出现Maint菜单;
2、 按Maint进入,选择Setup,输入密码(初始密码为0000),按OK键进入;
3、 按右键2下,选择HMI进入,按Region,屏幕会显示Language,按Edit进入;
4、 按+或—,修改为Chinese,按OK;
5、 按最左边按键,屏幕显示Save Changes?选择右下角Yes。修改完成。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。