我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM2300表计表显电流与通讯读到的电流数不一致是什么原因?
问题描述:
DM2300表计表显电流与通讯读到的电流数不一致是什么原因?

所属产品线:
DM2000

解决方法:

因为需要换算,比如客户读到的数据为207,互感器变比为400/5,

其实际电流值应该按如下公式计算得出,

I=(Ai/1000)x(CT1/5),

其中Ai即是读到的数据207

CT1为电流互感器一次侧电流400;

这样计算得出的电流值为16.56A,才是实际的电流值。