我们今天能为您提供什么帮助?

PM1200如何复位电能?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

在RMS中按向上键,显示CLR,再按向右键两秒显示CODE2000,按向下键改为CODE1000,按向左拐弯的键或按四次向右键出现CLR INTG,再按向右键显示CLR INTG y,再按向右键显示闪烁PASS,然后闪烁CLR INTG即复位电能成功,然后按向左键显示CLR,再按向下键返回到RMS。