我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:LXM28 如何升级固件?
问题描述:
LXM28 如何升级固件。

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

本视频主要介绍LXM28伺服如何刷固件,步骤如下:

1.将编程电缆从PC连接至LXM28伺服;

2.打开刷固件工具;

3.在刷固件工具里设置好通讯参数;

4.在刷固件工具里选择已经下载好的固件路径,固件路径请不要有中文路径;

5.在刷固件工具里选择"CONNECT",若Drive Info里有信息,则表示连接成功;

6.在刷固件工具里点击"START";

7.若信息里显示Download SucessFul,则表示刷固件成功;

8.若刷固件失败,则HMI会显示"-----",解决办法如下:波特率设置为115200,Protocol设置为9:8-N-1,选择LXM28固件后直接点击Start进行操作。