我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
当RM6柜体母线绝缘试验失败时,可能的原因?
问题描述:
当RM6柜体母线绝缘试验失败时,可能的原因?

所属产品线:
RM6

解决方法:

对于边柜使用双扩展的RM6需要检查母线终点的密封堵头是否牢靠,注意重新装回堵头时应更新成新堵头(禁止使用已被扎破的旧堵头),并做好涂抹硅脂和排气工作;另一种原因可能是由于扩展连接时两柜同心度不好,导致扩展连接不到位或者硅脂涂抹不均匀、排气不充分导致泄漏电流过大,需要重新解体并检查放电点,注意从新连接时应严格按照安装使用说明的要求安装。