Flair 22D和Flair 23DV的电流传感器如何安装?
问题描述:
Flair 22D和Flair 23DV的电流传感器如何安装?所属产品线:
SM6解决方法:
如图1所示,Flair系列故障指示器有CT1和CT2两种电流互感器,其中CT1为RM6专用型号,而CT1和CT2都包含普通CT和分裂式零序CT。
图2是Flair的电流传感器3种安装方式:A型、B型和C型。A型安装方式需要3个普通CT,分别检测三相电流,并用向量求和法计算接地电流;B型安装
方式需要一个零序CT和2个普通CT,零序CT直接测量接地电流,所以接地电流灵敏度较A型安装要高;C型安装方式只接1个零序CT,所以只能测接地电
流。
图3是具体的接线图,从图中可以看出,CT1的电流互感器只能用6线连接方式,CT2的电流互感器A型连接可以用6线,也可以用4线,B、C型连接只能用4线方式。4线连接方式可以加图1中的附件59962,起到集线器的作用。
是否有帮助?