我们今天能为您提供什么帮助?

中压开关柜中内燃弧防护中的A-FL,A-FLR是什么意思?

所属产品线:
SM6

解决方法:

IAC(内燃弧分类):分级代码是指根据IEC 62271-200标准,不同类型的可触性。

A:仅授权人员可触及

F:从前端可触及

L:从侧面可触及

R:从后部可触及

例如,SM6-24 的内燃弧等级如下:

其中 A-FL 是前面和侧面三面防护,A-FLR 是前面、侧面和后面四面防护(不能靠墙安装)