我们今天能为您提供什么帮助?

Flair22D电流显示值的含义?

问题描述:
Flair22D电流显示值的含义?

所属产品线:
Easergy Flair 电缆线路故障指示器

解决方法:

电流显示有以下几种情况:
1.未出现故障时,显示当前负载电流,依次显示3相电流;如果接有接地CT,仅显示L2和L3电流
2.对每一相而言,如果I>720屏幕显示888;如果I≤3A,without VPIS-VO,屏幕显示LP;如果I≤3A,with VPIS-VO屏幕显示0