我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Flair23DV发生接地故障和相见故障时如何显示?
问题描述:
Flair23DV发生接地故障和相见故障时如何显示?

所属产品线:
Easergy Flair 电缆线路故障指示器

解决方法:

接地故障时:故障指示灯点亮并闪烁(3秒一次),屏幕上会显示具体故障相(L1 L2 L3)或显示(EF-如果是零序CT)
相间故障时:故障指示灯点亮并闪烁(6秒两次),屏幕上会显示OC